This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4050-N-Q1:SN29500的元件类型

Guru**** 1482555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333261/lm4050-n-q1-component-type-for-sn29500

器件型号:LM4050-N-Q1

您好、专家:  

我的客户正在对其系统进行 FuSa 分析。 此项目中使用了 LM4050。 您能否帮助根据 SN29500将元件类型填充到 Excel 中的 LM4050?  

我在 FuSa FIT 文档中看到了 SN29500类别。 但它无法与 Excel 中的组件类型匹配。  

因此、客户需要您的帮助来填写组件类型、以完成其系统 FuSa 分析。  

在 Excel 中,工作表2的 N.29500'包含所有 类别。  

附件: e2e.ti.com/.../To-Supplier_5F00_SN29500_5F00_20240304_2D00_reference.xlsx

谢谢!

温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:请提供客户姓名。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户的应用是漂移敏感电路还是非漂移敏感电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorena、  

    该应用为牵引逆变器。 LM4050在此处用作 MCU 的参考。  

    根据系统要求、它应该是漂移敏感电路。  

    谢谢!  

    温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan - Lorena 将在周一回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、基于应用、LM4050元件类型为 SN29500-FRC-337、可用于客户的 Fusa 分析