This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:无法配置 TPS25750DRJK。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334087/tps25750-unable-to-configure-tps25750drjk

器件型号:TPS25750

无法配置 TPS25750DRJK。
使用下面的 GUI 进行设置。
dev.ti.com/.../

在 Current Configuration 中执行 Flash to Device 或在二进制文件中执行 Flash to Device 会导致错误。
即使再次打开电源并重新连接、也会发生错误。
请告诉我错误的原因。
错误消息
刷写到设备时出错刷写设备时发生错误。
在再次刷写之前、尝试下电上电并重新连接硬件。

我能够使用 RAVOC 的 REX-USB61mk2进行连接、但不存在 I2C 访问。
(GUI:COM5:115200硬件已连接)
可以使用 REx-USB61mk2从 Teraterm 对 PD 控制器进行 I2C 访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、健介

    您是否在使用 TPS25750 EVM?

    GUI 闪存到器件只能与 EVM 配合使用、因为它使用板载 MCU 来闪存器件。 对于 EVM、请确保已填充 J2和 J4跳线。 此外、请确保电路板有电源并且 LD03V3 (J2)有3.3V 电源。

    您可能需要对器件进行下电上电并重新加载 GUI、才能正确连接到 EVM。

    如果您刷写的是自定义板、则需要生成二进制文件或.c 文件、并相应地更新 EEPROM 或 I2C 主机。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    TPS25750未使用 EVM。 这是一个设计独特的电路板。

    请告诉我如何将贵公司设计的电路板写到闪存中。

    可以使用 GUI 上的"生成完整闪存二进制文件"来创建要写入闪存的二进制文件。

    生成的文件是否可以像在 I2C-Host (REx-USB61mk)上一样使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、健介

    请告诉我如何将贵公司设计的电路板写到闪存中。

    可以使用 GUI 上的"生成完整闪存二进制文件"来创建要写入闪存的二进制文件。

    生成的文件是否可以像在 I2C-Host (REx-USB61mk)上一样使用?

    [/报价]

    请查看 TPS25750 TRM 中的第4.2节。 如果正在进行无 EEPROM 设计、并从 I2C 主机将应用程序配置固件加载到 PD 控制器、则需要遵循其中描述的过程。 您需要将低区二进制文件生成为。 C 语言文件。

    如果使用 I2C EEPROM、则可以使用"Generate Full Flash Binary"选项以二进制格式生成文件、并使用 I2C 闪存编程器(或您的 I2C 主机)直接对闪存进行编程。

    谢谢。此致、

    克里斯