主题中讨论的其他器件: Strike
您好,先生
向您分享原理图、tps54360的 VIN 和接地短路
你有什么感悟吗?
谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Alex:
感谢您发送编修。 您是说 VIN 引脚显示为接地? 请检查以下组件。
1.如果 NTC2是开放的?
2.是否有任何输入电容短路?
3如果 F4打开?
4.如果 L4打开?
5.如果在36V 输入节点和 GND 之间还有任何其他东西吗?
如果上述所有操作均未失败、则说明 IC 已损坏。 在 ESD 冲击等不当处理过程中可能发生的事故。 更换 IC 并注意避免 ESD 损坏。
谢谢。
友好