This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C25:不输出0.85V 电源

Guru**** 2514175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334309/tps544c25-0-85v-power-is-not-output

器件型号:TPS544C25
主题中讨论的其他器件: USB 转 GPIO2

将 TPS544C25用于 Zynq UltraScale+ SoC XCZU11EGFFVF1517的核心电源 VCCINT (0.85V)
・主电源为+12V
・使用 VSET 设置输出电压
・未使用 PMBus (提供了连接器)
・CNTL 与 BP3上拉、假设主电源开启时将开启电源。
在 TSNS_SS 中、将・μ s 软启动时间设置为1ms
・DIFFO/COMP/RT 设置通过 Webench 计算得出、且外部温度设置为50℃。

 

当前情况

即使主电源打开、也不会输出0.85V (保持在0V)
BP3、BP6正确输出
BP3上拉电阻器上的 CNTL 为3.3V
RESET_B 在 BP3上拉电阻上为3.3V

 

我手头没有 USB 转 GPIO2、因此我不知道器件的状态。
有什么我应该检查的吗?
关于电路设计、您有几点要指出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi:  

    我们将在下周早些时候对原理图提出评论。  

    您对订购 USB-TO-GPIO 有任何兴趣吗?  USB 转 GPIO2评估板| TI.com
    PMBus 通信可让我们检查器件的故障状态。  

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的布列顿-圣

    感谢您的回复

    我们有 USB 转 GPIO2。
    我发现发生了 OCF 错误。
    看了电路图、发现自举连接不正确...
    通过纠正连接、我能够成功地输出0.85V 并且启动 FPGA!
    请关闭此问题。
    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 现在该主题将关闭。