主题中讨论的其他器件: BQ28Z610、 BQ24171、 BQSTUDIO、 GPCRB
e2e.ti.com/.../BQ25792_5F00_1.pdf
您好! 附件是我们针对 BQ25792的初步原理图设计草案。 我们使用的锂聚合物电池包含2节电池(最大8.7V、6000mA)和约0.2C (1.2A)的快速充电电流。 它是单输入、需要为系统提供电源。 插入适配器后、我们希望适配器可以通电。 拔下适配器后、电池可用于电源;请帮忙检查、谢谢!
此外、还有以下问题:
1. VAC1/VAC2是否需要连接到 VBUS?
2. ShipFET 选择参数? 我看到 TI BQ25792 EVM 上选择的 FET 为60A。 FET 选择参数是否需要60A 的电流? 现在、我们可以使用 CJM3005吗、30V/5A?
3. TS 电阻器 R6513/R6514电阻值选择?
4. AGND 和 PGND 是否需要区分? 在当前设计中是 GND 吗?
5. EVM 中是否需要0.01 Ω 的 R13?
6. ILIM 值的范围是什么?

。 对于 VILIM_HIZ = 1V + 800mΩ×IINDPM。 












。