This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38050:通用电源设计

Guru**** 2505035 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC38050, UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334487/ucc38050-universal-power-supply-design

器件型号:UCC38050
主题中讨论的其他器件: UCC28C42

正在寻找符合以下规格的通用电源。

输入:21-260VAC、50/60Hz

输出:24V 直流、5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在寻找功率因数校正(PFC)前置稳压器?

    如果您正在寻找 PFC、您是否在寻找两级解决方案来获得24V 电压?

    您是否尝试过 TI 的参考设计库以了解是否有设计满足您的设计要求?

    以下链接将带您进入参考设计库。

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我一直检查以下设计。

    webench.ti.com/.../20

    谢谢

    萨西什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Webench 设计器将为您的设计生成原理图和 BOM。  至于 UCC38050、我相信它将基于85-265V AC 输入生成一个升压级、输出约为390V。  然后、您必须使用直流/直流转换器降低该电压。

    您可以使用反激式转换器通过 UCC28C42进行降压。  如果您有关于如何使用此器件设计反激式转换器的问题、请在 e2e 中重新发布、标题为 UCC28C42。

    关于输入范围的最后一条评论。  我建议采用85-265V AC 输入进行设计。  大多数设计如果要在占空比上没有限制 、则应将其限制为3比1。  

    此致、