This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:BQ78PL116测试仪夹具

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333182/bq78pl116-bq78pl116-tester-jig

器件型号:BQ78PL116
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

您好,Jose

请查看随附的 测试设置和过程、

此测试程序已经超过13年、非常耗时且非常复杂、我相信 您有更好的方法来执行 与他对 BQ40z50R1相同的操作、并且推荐了  目前位于 used.e2e.ti.com/.../4830_5F00_programing-and-tests.pdf 的更好的硬件和软件工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Rafael、

    请给我们一些时间与您联系。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MANY THANKS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!

    请耐心等待我们。 我们目前已积压。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会做的

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有用于 bq78PL116的生产工具或软件。 随附的过程与终端用户测试过程类似、许多步骤与 bq78PL116的要求无关。

    TI 提供 API https://www.ti.com/tool/BQ78PL11XAPI-SW 、旨在作为客户开发自己的编程和测试环境的起点。 您可以使用此产品开发简化的生产和测试流程。

    有关基本开发流程、请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/sluu481/sluu481.pdf 1.5设计流程概述。 请注意最后一项:"使用 bq78PL11x API 创建定制生产软件"。 这并非由 TI 完成、而是由客户完成。

    bq40z50的开发流程是不同的。 它对配置映像使用不同的开发工具链和不同的数据格式、因此适用于 bq40z50的工具不适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    我将浏览这些链接、如果有进一步的问题、会回复给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何相关视频可用于解释和演示如何使用 API?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有视频、但 API 附带了一个演示项目(源代码)、您可以使用该项目来研究 API 的工作原理。