This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40400EVM-351:GUI 软件无法识别 TPS40400

Guru**** 2504385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40400, TPS40400EVM-351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330973/tps40400evm-351-gui-software-does-not-recognize-tps40400

器件型号:TPS40400EVM-351
主题中讨论的其他器件:TPS40400、USB 转 GPIO2、

您好!

如图1所示、连接 TPS40400ENM-351测试板和适配器、同时向测试板的输入端施加5V 电源、然后将适配器的 USB 接口连接到计算机、并打开无法识别 TPS40400的 Fusion GUI 软件。 如果大约3V 的电压通过图2和图3中所示的2.2KΩ Ω 电阻器连接到三个端点、Fusion GUI 软件可以识别 TPS40400。 为什么会这样呢?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否逐步按照用户指南中的5.3建议测试设置进行操作、如果仍有问题、请告诉我。 从技术上讲、您无需对 EVM 进行任何修改即可实现此目的。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sluu535a/sluu535a.pdf?ts = 1709324981173&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS40400EVM-351

    在图3中、导线是否连接到了所有三个连接器?

    谢谢!  

    Tahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已按照用户指南中的5.3和5.4操作、但 GUI 界面始终显示未找到器件。

    在图3中、wrie 连接到所有三个连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您使用的 USB-TO-GPIO 适配器具有内部可编程的上拉电阻。  这些都通过 USB-TO-GPIO 适配器中的固件进行配置、可以设置为打开以使用外部上拉电阻。  您会看到没有没有没有外部上拉电阻器的器件并且没有外部上拉电阻器的器件的最常见原因是:

    1) USB-TO-GPIO 适配器的内部上拉电阻配置为"打开"

    2) USB-TO-GPIO 适配器的内部3.3V 电源处于电流限制(100mA)

    USB-TO_GPIO 适配器也具有多个扫描选项。  TPS40400使用 MFR_SPECIFIC (命令代码 FCh)读取字"DEVICE_CODE"来标识自身以进行融合。  如果扫描选项设置不正确、则提供外部上拉不能解决问题。

    要访问这些选项、当 Fusion Digital Power Designer 报告未找到器件时、请检查 FUSION GUI 中的上拉设置

    它们都应设置为2.2kΩ 或更低。

    有关扫描选项、请在左下方找到更改设备扫描选项

    对于 TPS40400、您需要确保为您使用的地址选择了 DEVICE_CODE。  对于更通用的用途、TI 建议将所有地址设置为使用 ID_CODE、DEVICE_CODE 和 IC_DEVICE_ID。

    如果仍有问题、请拍摄"No Device Found"屏幕和"Scanning Options"屏幕快照、以便我们帮助您调试所看到的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白您所说的、但现在有一个问题。 我按照图2和图3所示的方式连接 TPS40400后、该软件可以识别 TPS40400。 我一直这么做,但在使用它一段时间后,适配器突然崩溃了。 我总共买了两个适配器、现在两个适配器都坏了。 拆解完适配器后、发现当 USB 接口连接到电脑时、图中圈出的两个设备都很热、温度瞬间就可以达到130℃ 以上。 我想知道适配器的损坏是否与我3.3V 的外部电压有关、因为适配器的值相对较高、我无法继续购买新的。 如果更换设备时出现严重发热、是否可以修复? 请给我一些建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    1) 1)图1显示了2006年的 USB-TO-GPIO 适配器、您刚刚分享的内部图片是2022年的 USB 转 GPIO2适配器。  它们在内部是不同的。

    2)在 USB 转 GPIO2适配器中、U15是一个5V 至3.3V 的 LDO、为 USB 转 GPIO2适配器的内部功能提供3.3V 电源。  如果适配器的3.3V 输出(引脚5)连接到另一个3.3V 电源、则可能会损坏 U15。

    3)在 USB 转 GPIO2适配器中、U17是 USB 接口 IC、由 U15部分供电。  U15损坏或 GPIO 连接器的引脚5上的过压可能会导致 U17损坏。

    我想知道适配器损坏是否与我的外部电压3.3V 有关

    它可能与 BP3从 TPS40400连接到 GPIO 连接器的输出引脚相关。

    这也可能与 TPS40400EVM 板和连接到 USB 转 GPIO2适配器的计算机之间的接地差有关、因此我会检查这些接地并移除 BP3的外部上拉电阻器

    如果我将设备更换为严重发热,我可以修复它吗?

    我不能说、连接到 USB 转 GPIO2中3.3V 电源的其他器件可能会损坏  

    启用 USB 至 GPIO2上的内部2.2kΩ 上拉电阻器后、应该不需要 TPS40400的 BP3上拉电阻器。

    对于外部上拉电阻、我建议使用欧姆计测量 BP3到 CLK、DAT 和 ALERT#之间的电阻、仔细检查焊接和电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,彼得·詹姆斯·米勒!

    感谢您的回复!

    1.今天、在我更换了适配器中的 U15和 U17之后、适配器可以正常工作。 然后将适配器连接到 TPS40400EVM-351评估板、打开 GUI 软件后没有3.3V 外部电源、显示以下界面

    软件状态与之相对应、当多次重新启动软件时、始终是这种情况。 拔下适配器的 USB 接口后、将显示如下所示的接口

    然后、红色圆圈区域更改为2.2KΩ,Ω、但无法选择用绿色圆圈标出的位置。 单击重试、然后返回此界面。 用红色圆圈标出的位置仍然是打开的、并且已为"更改器件扫描选项"选择了器件_ ID 和器件_ code 和 IC _器件_ ID。 我不知道为什么无法选择用绿色圆圈标出的位置。

    2.现在我开发的一个产品使用的是 TPS40400芯片、通过 GUI 软件以及适配器对原型进行调试 如果是批量生产、如何将调试的程序刻录到芯片中? TI 是否有特殊的编程器件? 还是批量烧录程序的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    首先、我建议在此处下载 Fusion Digital Power Designer 的最新版本- https://www.ti.com/tool/FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 

    今天,在我更换了适配器中的 U15和 U17之后,适配器可以正常工作。

    我很高兴听到适配器中的其他任何东西都没有损坏、它现在工作正常。

    我不知道为什么不能选择绿色圈的位置。

    这些是选择5条数字线路的状态。  它们此时未初始化。  我会要求我们的软件团队进行研究。

    然后红色圆圈区域被更改为2.2KΩ,,但无法选择绿色圆圈位置。 单击重试、然后返回此界面。 用红色圆圈标出的位置仍然打开、并且已为"更改设备扫描选项"选择器件_ ID 和器件_ code 和 IC _器件_ ID。

    将设置更改为2.2kΩ 上拉后、单击"Save Settings to NVM"按钮将这些值存储到适配器的 NVM 中。  这应该会激活上拉电阻并保持该设置、即使 USB 连接器已断开。

    2. 现在、我开发的一个产品使用 TPS40400芯片、并通过 GUI 软件和适配器对原型进行了调试。 如果是批量生产、如何将调试的程序刻录到芯片中? TI 是否有特殊的编程器件? 或批量烧录程序的解决方案?

    FUSION 程序套件包括生产脚本工具、可使用适配器执行采用逗号分隔值(CSV)格式的脚本(FUSION 可选择的导出格式之一)、以将一系列命令写入所连接的总线。  单个适配器可以并联连接到多个器件/板。  在所有连接的电路板上使用相同的地址时、将同时写入所有器件。

    根据速度、寄生电容和并联写入的电路板数量、上拉电阻可能需要低于2.2kΩ。  TPS40400旨在支持高达4mA 的上拉电流。

    备用硬件也可以使用相同的脚本生成 PMBus 时钟和数据信号、但这不能使用 TI 的制造脚本、它需要自己的脚本解析工具来与要使用的硬件配合使用。

    TI 不提供可对板外器件进行编程的编程插座、但也可以构建相应的编程插座。

    TI 不提供从 USB 转 GPIO2的不同定制编程适配器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,彼得·詹姆斯·米勒!

    现在我遇到了一个新问题。 当我将被调试的程序导入到一个新芯片中时、图表中的接口将出现、提示有错误。 在新的芯片中、设定的程序和原来的程序之间、有十多个参数是不一样的。 如果我逐个更改参数、这没有问题、但无法直接导入设置的程序。 我不知道是什么原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来该软件狗试图以快于 TPS40400的响应速度发送 PMBus 命令。  尝试将适配器设置中的总线速度降至100kHz 而不是400kHz、以便 TPS40400有更多时间跟上命令。