This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5926:必须执行错误检测两次或更多次才能有效

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5926

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334050/tlc5926-error-detection-must-be-done-twice-or-more-to-be-valid

器件型号:TLC5926

您好!

我将使用单个 TLC5926来驱动16个 LED 灯串。 我已经对错误检测函数进行了编码。 令人惊讶的是、当我第一次调用错误检测函数时、即使字符串状态是什么、MISO 信号也只返回"0"。 但我不是处于过热状态... 我必须再次执行测试才能获得有效的结果。 稍后执行的任何新测试均有效。 但在断电并重新上电后、第一个测试始终无效。

上电后、我等待15ms 后再通信。 即使我将此延迟增加到几秒、也无法解决问题。 每当我在尝试启动 LED 驱动之前或使用驱动器驱动 LED 之后执行测试,问题仍然在这里, Ts 第一次检测是无效的。

我检查了所有的计时图、它们与数据表中的完全相同。

奥勒良

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aurelien:

    我们的专家今天不在办公室,他将在回来时给你反馈。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的帮助!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aurelien:

    您可以将您的代码分享给我吗、我可以帮助您检查是否有任何问题? 请通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)发送给我。 谢谢!

    BR、Jared