This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:不同 EN 引脚条件下的 PG 引脚状态

Guru**** 2811645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335053/tlv62585-pg-pin-status-during-different-en-pin-conditions

器件型号:TLV62585
在我们的设计中、我们将针对电源序列应用使用一个外部 RC 延迟电路。
为了对 RC 滤波器上的电容器放电、我们计划在电容器和稳压器的 PG 之间提供一个串联电阻  TLV62585RW
我们在使用此  TLV62585RWT 将5V 转换为0.75V。 我们集中精力解决下面标记为红色的解决方案、以使 PG 引脚处于低电平状态。 我们需要知道以下两个条件下 PG 引脚的状态和输入电压条件(标记为红色)。
 
如果 TLV62585RWT 的 EN 处于低电平状态、那么我们是否需要任何 Vin 电压参数使 PG 进入低电平状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bibin:

    PG 状态输出仅在2.5V...5.5V 的额定输入电压范围内有效。

    对于较低的输入电压电平、请参阅此表中的最后2行。

    此致、SEPP