This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:使用绝对淡入淡出

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569, LP5813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334446/lp5569-use-absolute-fade

器件型号:LP5569
主题中讨论的其他器件: LP5813

您好!

我正在寻找一种将输出斜升到相对位置的方法。 由于斜坡指令使用相对值、我认为这不是我需要的。

例如、我想在不知道当前状态的情况下、以10ms/步长将输出更改为0xff 红色。

这一点通过 LP5569可以实现吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiel:

    很抱歉这么晚才回复!

    我认为 LP5569不能满足您的要求。 您会考虑我们的新器件具有更好的动画引擎和性能,下一代 LP5569—— LP5813吗

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    感谢您的回复。  我们的要求之一是通过输入引脚设置 i2c 地址、因此遗憾的是 LP5813不能满足我们的要求。  
    我会更深入地研究不同的方案。

    谢谢、此致、

    米希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiel:

    虽然 LP5813无法通过输入引脚更改芯片地址、但 LP5813确实有4个不同的芯片地址、它们分别由器件型号决定。 请参阅下表:

    我不确定4芯片地址是否可以满足您的要求。 如果您有任何问题、敬请告知。

    BR、Jared