This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压/升压或分立式解决方案要求

Guru**** 2771885 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321852/buck-boost-or-discrete-solution-requirement

主题中讨论的其他器件:LM5118LM5177

您好!

我正在寻找符合以下要求的器件或策略:

  • 供电电压:12V/24V 电池系统  
  • 负载突降电压:45V
  • 冷启动 电压:2.8V 至3V  
  • 稳压输出电压:3.3V
  • 输出电流:2A

LM5118能否满足这一要求?  是否有其他更好的解决方案或 分立式设计

此致、

普拉基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prachi,您好!

    请查看 LM5177。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您的建议。 但是、我无法在数据表中获得有关冷启动情况的详细信息。

    是否有任何文档可用于确认冷启动期间的 LM5177行为?  

    此致、

    普拉基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prachi,您好!

    冷启动是一种应用条件、但不适用于半导体器件。 因此、您通常不会在数据表中找到冷启动的详细信息。

    然而、该器件需要满足这种冷启动条件。 因此、如果您检查此条件、可以查看器件的工作范围。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    根据数据表、我检查了 LM5118的工作区域、Vin 可能会下降到-0.3V。  

     它是否会在2.8V 下维持100ms 的冷启动? 满足 UVLO 和 EN 条件、并且 Vin 在绝对最大值范围内。  

    我还参考了应用报告 SNVA741、图2 (见下方)、展示20ms 的类似状态。 它能保持长达100ms 吗? 在这种情况下、它能够提供多大的电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amogh:

    请注意:0.3V 是绝对最大值。 额定电压。

    VIN>= 3.0V 时的额定工作电压。

    因此、LM5118可以在低至3V 的 VIN 电压电平下运行、但功率级必须能够在该电压电平下工作:

    - MOSFET 和电感器和感应电阻器的功率和电流额定值需要为此而设计。

    -如果降低到该低电压电平,应使用 VCCX 电源来使栅极驱动信号足够高,否则这将从 VIN 派生出来。

    注意:如果 VCCX (外部或来自 VOUT)供电、则仅应在功率级完全上电并达到目标 VOUT 电压电平后将其连接到该信号。

    此致、

     斯特凡