This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:LM5118输出电压

Guru**** 1815690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334907/lm5118-lm5118-output-voltage

器件型号:LM5118

规格:

输入电压:20-60V     输出电压:33V 2A

实际测量值:

输入电压:38-60V、 输出正常

输入电压:20-38V、输出电压不能稳定的输出33V。

我把客户的原理图放在了附件中。

感谢您了解原因。

此致、e2e.ti.com/.../LM5118_5F00_20240219.pdf

张亚贝拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella:

    我刚刚在快速入门计算器中输入了数据、对于降压/升压、设计不稳定。

    请调整补偿网络、使相位裕度大于60度(至少50度)

    谢谢。

     斯特凡