This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055:PWM 调光和混合调光中的最短导通时间

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334494/tps922055-minimum-on-time-in-pwm-dimming-and-hybrid

器件型号:TPS922055

LED 驱动器团队、

我们的客户使用 EVM 测试 TPS922055、看到第一个周期2.2us 的导通时间、然后可降至150ns。  它们使用 PWM 调光和混合调光进行测试。

他们的要求是从其3.9kHz PWM 的0.1%开始、最短导通时间为256ns。  如何使用 TPS922055实现此目标?

谢谢。
达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    我目前不在办公室。 我明天会给你答复。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    请给我发送一封电子邮件、我们继续在其中交谈。 谢谢。

    此致、

    周老师