主题中讨论的其他器件: TPS922055、TPS922055DMTREVM 、
大家好!
我正在寻找灵敏度非常高的可调光 PWM LED 驱动器。 在本例中、我的4个 LED 使用24V 工作电压、总输出 W 为90W、我希望通过 0.1%至100%的可调光范围对其进行控制。
这就是为什么我要问的、"哪款 TI 主导的驱动器适合我? TPS92641适合我吗?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我正在寻找灵敏度非常高的可调光 PWM LED 驱动器。 在本例中、我的4个 LED 使用24V 工作电压、总输出 W 为90W、我希望通过 0.1%至100%的可调光范围对其进行控制。
这就是为什么我要问的、"哪款 TI 主导的驱动器适合我? TPS92641适合我吗?
此致
周老师、您好!
总而言之、您的问题答案;很遗憾、我无法分享 LED 数据表、但电路和 LED 的输入电压是相同的24V、我的 LED 输出的最大 I 为3.75A、我的最大 W 为90W。 是的、这属于汽车和 ındustrıel 级。 我想看两个 solutıon 我是说可编程器件和模拟解决方案。
对于我的 PWM 频率、可以高达400Kz -1MHz。 是的、它可能是并联 FET 调光、或者无关紧要。 和 My LED 串行和 Pararel。 2x2。
最后、我正在等待快速响应。
此致
尊敬的 Oben:
如果您正在寻找降压 LED 驱动器、那么此处 TPS922055和 TPS92641是最大3.75A 电流输出和 0.1%至100%可调光范围的理想选择。
此致、
周老师
周老师、您好!
好的。 非常感谢。 如果我想使用5-6A 输出该怎么办? 当时、 TPS922055和 TPS92641还不足以满足我的需求? 您喜欢在那段时间做什么?
此致
尊敬的 Oben:
TPS922055无法提供5-6A 输出。 TPS92641能够提供 5-6A 输出。
此致、
周老师
周老师、您好!
好的。 非常感谢。 我的最后一个问题、如果我需要8-9-10A 输出怎么办? 当时、 TPS92641还不足以满足我的需求? 使用相同的功能 TPS92641时、您觉得这次怎么样 ?
此致
尊敬的 Oben:
TPS92641能够 提供8-9-10A 输出。
此致、
周老师
周老师、您好!
您确定吗? 因为数据表中显示"Iout (max)(a) 5"。
此致
尊敬的 Oben:
可以。 我对此深信不疑。 我们已经看到了 TPS92641在>=10A 输出条件下的大量应用。
此致、
周老师
周老师、您好!
噢、是这样。 我%100信任您、但我想知道为什么它在数据表中称为最大 Iout 5A、而不是10A?
此致
尊敬的 Oben:
以下是使用 TPS92641输出最大20A 电流的示例- DLPPico 亮度增强型和 TPS92641设计指南(TI.com) 。
此致、
周老师
尊敬的 Oben:
不用客气。
我将关闭该主题。 如果您有任何其他问题、请随时再次与我联系。
此致、
周老师