This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3533EVAL:无法通过 GUI 与评估模块通信(snvc051)

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3533EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334029/lm3533eval-unable-to-communicate-to-the-evaluation-module-via-gui-snvc051

器件型号:LM3533EVAL

您好!  

最近购买的  《LM3533EVAL》、  但我无法通过提供的 USB/GUI 进行通信。 我已按照 PDF 中提供的步骤操作、但没有结果。
我看到的唯一驱动程序在 Linux 中可用、而不适用于 Windows。  
我可以使用 I2C、但要使用 GUI。 我们将感谢您提供任何帮助或指导。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shahil:

    您能否捕获 SCL 和 SDA 的波形、看看 USB 接口是否正在输出?

    Br

    帕特里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我在周末和它一起度过了一段时间、并使它正常工作。 我简单地更改了设置器件的顺序、允许器件在连接到电源之前经过一段时间。 通过 SCL 和 SDA 线路进行检查、我可以看到它正在通信。