This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149:并联转换器和放大器;PG 引脚功能

Guru**** 2797355 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5149, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334627/lm5149-paralleling-converters-pg-pin-functionality

器件型号:LM5149
主题中讨论的其他器件: LM5148

您好!

与有源 EMI 滤波器活动状态并联多个 LM5149是否存在任何问题?  我们正在考虑在系统中同时运行多达4个模块。

如果我们 同步180o 异相器件、PG 永远不会变为高电平、情况是否真?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好、

    对于并联运行、建议将单个 LM5149与 LM5148结合使用。  由于布局的原因、这将非常难以实施。  我建议只使用具有无源滤波功能的 LM5148。  您可以选择均匀地错开整个360度的时钟、但需要实现正确的时序。   

    希望这对您有所帮助。

    大卫。