This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334335/ucc28070-ucc28070

器件型号:UCC28070

您好、TI 专家。

我正在使用 Excel 计算来进行交错 PFC、同时可选频率 抖动幅度、频率抖动率

您能解释一下吗?

此列中输入的频率范围是多少

谢谢!

维恩卡特什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatesh:  

    如上所述、频率抖动是一项可选特性、并非 PFC 正常运行所必需的。
    实际上、我建议在原型板调试和评估的整个过程中始终禁用抖动、直到电路板的性能满足您的预期。  
    记录基准标记传导 EMI 扫描后、可以启用抖动以确定改进情况、并根据经验调整抖动参数以查看是否可以进一步降低 EMI。  

    抖动幅度和抖动速率的选择在一定程度上取决于 PFC 的标称固定频率。

    基本上、传导 EMI 噪声是通过使用使用使用9kHz"窗口"来检测交流线路频率成分的频谱分析仪扫描 LISN 的输出来测量的。  
    该窗口从150kHz 扫描至30MHz、目标信号在窗口中居中、以测量其振幅。  
    假设窗口提供从-4.5kHz 到+4.5kHz 的频率视图、将 PFC 开关频率移出该查看窗口一段时间会比较有利、以便减少在该窗口中检测到的平均和准峰值信号电平。  

    我建议使用最初出现的最接近150kHz 传导 EMI 边界的开关频率的谐波来确定抖动幅度。
    此谐波(无论是第1次(基波)、第2次、第3次、... 等)应扫描约+/-10kHz、距离其标称中心最多+/-10%。  
    例如、如果 FPWM 被编程为200kHz、则基波已经在传导 EMI 频带内、抖动应设置为+/-10kHz 至+/-20kHz 的幅度。   相反、如果 fPWM 被编程为40kHz、则四次谐波160kHz 位于 传导 EMI 频带内、并且抖动应设置为4次谐波的幅度+/-10kHz 至+/-20kHz。  这意味着基频的+/-2.5kHz 至+/-5kHz 抖动。  

    我建议不要使用过宽的抖动、因为当抖动处于最低频率时、电感器峰值电流可能会过高。   

    抖动率是开关频率从-%变化到+%或回到-%的速度(或频率)。   
    抖动太慢会使9kHz 窗口内的谐波暴露太长的时间、并且不会检测到 EMI 能量的显著减少。
    抖动过快 可能会使 PWM 频率上升和下降的速度快于电流环路、并可能导致失真度更高(THDi)甚至不稳定。  
    抖动"恰到好处"可以优化 EMI 信号的降低、但确定何种速率正确是经验过程。   
    我建议先使用1kHz 的速率、这意味着 fPWM 每1ms 从最低到最高变为最低一次。  此带宽应在大多数电流放大器设计的带宽范围内。   PWM 频率或其谐波将在1ms 的大部分时间内保持在9kHz 检测窗口之外。  抖动的幅度将决定1ms 速率的多大百分比在窗口外具有 fPWM。  

    速率和幅度的试错调整可以优化传导 EMI 噪声的降低。  
    如前所述、在 PFC 的所有其他操作都满足您的性能目标之前、请勿启用抖动。   

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您进行更深入的解释、现在请务必深入了解

    谢谢!

    文卡泰什 B