This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51397A:启动条件下 IC 发生故障

Guru**** 2502555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51397A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333774/tps51397a-ic-failure-in-startup-condition

器件型号:TPS51397A

您好!

我使用 webenchRegistered电源设计工具为我们的产品设计12V 到3.3V 降压稳压器。

我根据所有仿真 结果选择 TPS51397A IC 的降压稳压器电路。

根据数据表布局指南遵循 PCB 布局设计。

但是、IC 在启动条件下出现故障并且无法生成3.3V 电压。  

我分享了原理图和布局详细信息供您参考。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我在 webench 中查看、看到 建议的电感值为1.8uH。 但您使用一个8uH 电感器? 您是否能够尝试更改它? 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您强调这一变化。 但是、这只是我结束时的原理图错误。 实际上、我使用了 TI 推荐的1.8uH。

    e2e.ti.com/.../TPS51397A_5F00_BUCK_5F00_CONVERTER_5F00_WEBENCH_5F00_REPORT_5F00_V0.1.pdf

    根据报告、我继续演示了 PCB 布局设计的原理图和物料清单。

    请建议如何利用您的专业知识解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够首先测试每个引脚的波形? 检查 EN、VCC、VIN 和 MODE 电压是否正常。 尤其是 VCC 电压。 然后 使用差分探头测试自举电容器上的电压波形。  另外、请用万用表测量是否存在不同接地引脚的 ESD 二极管、并确保切屑焊接没有问题。  您可以将测试结果更新为我。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。 感谢您的及时响应。 我将在下一次会议中分享测量结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果你有测试结果、你可以把它们分享给我。 谢谢。

    奥罗拉