This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5601R5HE:计算不同环境温度下的散热/效率

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334436/tpsm5601r5he-calculating-heat-dissipation-efficiency-at-different-ambient-temperatures

器件型号:TPSM5601R5HE

大家好!

我对阅读这些数据表不熟悉、因此我遇到了一些问题。

我想估算该器件在300mA 负载为15V、输入为28VDC 但环境温度为50摄氏度和75摄氏度的条件下的效率/热耗散。 我在这方面没有看到任何信息、也没有看到将图7-7和7-8下的给定值转换为不同的环境温度的明确方法。 我没有看到任何其他与更高温度运行相关的数据。 我对 PCB 的大小有一个大致的了解、它将位于组件上、但如果这样做有帮助、则组件周围就没有太多了。 是否存在某种线性近似或经验法则? 或许可以使用一个简单的倍数来适应温度变化? 我相信、这将帮助我在道路上驾驶其他部件。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您与我们联系。  有几种方法可以帮助您解决问题。

    1.订购 EVM、将电路板设置为 J6接头处的15Vout、并运行测试以测量效率和温度。  您可以运行大于10分钟或更长时间以获得稳定的温升。

    2. 使用我们的 Webench 工具、给出输入电压、输出电压和输出电流的工作条件、输出环境温度50C 或75V、创建设计。 然后点击"Export"选项卡、估计效率和 IC Tj 应在列表或运行值中提供(您需要向下滚动才能找到该部分)。

    3.请参阅数据表图7-7,它是在24Vin 下针对不同 Vout (包括15Vout )测量的效率。 然后从效率中获取效率、从而获得功率损耗。 然后、使用数据表第6页的热指标表中的 Rtheta_JA 快速估算环境温度从25°C 上升的情况。  然后、添加环境温度差以估算最终温度结果。  

    希望这一点得到澄清。

    友好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    感谢您这么快地回答我的问题。  方案2已经解决了我的问题、并且还为我的其他组件提供了解决方法! 最后一个澄清 ID 是、我是否能够使用方法3解决75DegC 时的效率问题? 我认为这可能只会为我提供最终的环境温度信息、而不会为我提供正确的功率耗散?

    Mike。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    可以使用方法3 进行快速估算、您可以猜测在温度升高到75°C 时效率下降高达1%到2%。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    友好