This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2610:降压转换器

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3411R070, LMG2610, LMG3411R050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333702/lmg2610-buck-converter

器件型号:LMG2610
主题中讨论的其他器件: LMG3411R050、LMG3411R070

您好!

我们需要设计具有以下规格的降压转换器:

输入电压400VDC

输出电压可调节 250Vdc 至350Vdc

输出 电流1.7A 最大值@350Vdc、电压较低时更低  

您是否会为该特定设计推荐 LMG2610?  在这种情况下、我们可以合理预期的最大开关频率是多少? 如果不推荐任何其他器件、您可以推荐吗?

谢谢

Ramin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:  

    感谢您的问题-请在明天结束前向我们提供、我们将就此问题与您联系。   

    此致、
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:  

    LMG2610数据表的第8.3.1节所述、 LMG2610 GaN 功率 FET 旨在在零电压开关(ZVS)或不连续导通模式(DCM)开关条件下导通。  在器件兼容性方面、如果降压转换器的工作方式能够遵守上述条件、则该转换器将适合该应用。  

    关于 优化的导通电阻选择、 这个功率等级的应用通常要求一个较低值的导通电阻。 对于低侧 GaN FET、LMG2610的导通电阻为170m Ω、对于高侧 GaN FET 则为248m Ω。 高 功率等级需要进行一些热分析 、以确保器件结温保持在建议的125C 或以下。  

    如果您考虑使用较低导通电阻的器件、我们建议使用 LMG3411R070或 LMG3411R050、它们分别是70m Ω 和50m Ω 的器件。 但是、它们无法提供 LMG2610提供的电平位移+自举集成。  

    此致、

    约翰