This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:查询 BQ34Z100-R2电阻值

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333092/bq34z100-r2-enquire-for-bq34z100-r2-resistor-value

器件型号:BQ34Z100-R2

我不确定哪个电压点范围和电流是可接受的、所以红圈电阻值可以变化多大? 假设 BAT+为20V、红圈的电压应该是多少(165k/(165k+100k))* 20V=12.45V。 黑圈也有同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BAT 引脚上的最大电压为5.5V

    我相信8.2.2可能对您有所帮助- 《采用 Impedance Track 技术的 BQ34Z100-R2宽量程电量监测计》数据表(TI.com)

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我有一些关于 equation.e2e.ti.com/.../Calculation-of-BQ34Z100_2D00_R2.docx 的查询

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)不是、900mv 是您的电池电压的下限。

    2) 2)不是、因为您的设计使用4节串联电池。

    3) 3)是的、这是正确的

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.适用于4节电池的最低电压(我的设计的总电池组电压)

    例如:2.7V *4 = 10.8V

    假设最大4节电池为16.8V。

    但这是没有道理的、因为 VBAT 引脚的最大值仅为5.5V。 请帮助查看,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这就是使用分压器的原因。

    此致、

    埃文