Other Parts Discussed in Thread: BQ25798
BQ25798充电器 IC 充电电流不符合预期。 电池组是3节 LiFePO4电池组。
我将充电电流设置为2.8A、当它显示充电电流仅为1.4A、但 Vbus 电流上升到3A 时。
这个 ADC 误差还是什么问题?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、NaN:
ADC 必须是错误的。 除非在 REG0x14中禁用了 IINDPM 限制、否则 IINDPM 为2850mA、并且您正在测量3060mA、该器件应在 IINDPM 中具有充电器。 但没有 IINDPM 状态。 是否使用仪表测量输入电流? 它真的是3A 吗?
这是在 EVM 上还是在您自己的板上? 如果您自己的电路板、您是否遵循了建议的布局、尤其是 PMID 和 SYS 0.1uF 电容器?
此致、
杰夫
尊敬的 Jeff:
当前的读数上有一个错误、ADC 的值为1mA /位而不是10mA /位、我被位阶跃为10mA 的配置所误导。
抱歉。
我在电路板上测量了 Ibus 电流、它与寄存器中红色的 ADC 值相匹配、因此 ADC 读数和电容器没有问题。
但这带来了另一个问题、充电电流似乎过低。 充电电流设置为2.8A (REG03->0x118)、我检查了寄存器、没有问题或错误、但 在它处于 CC 充电阶段时充电电流仅大约147mA (Charger_Status_ 1的前3位:011)。
充电器应该使用 我 在本例中配置的2.8A "充电电流限制"为电池充电?

是的、我的确使用万用表测量了充电电流和 IBUS 电流、但可以肯定的是、我只是使用万用表再次测量它们、得到了以下数字:
298mA (ADC=>301)
IBAT -> 128mA (ADC->142)
电荷处于 CC 充电阶段: 
以下是下载到 IC 的所有寄存器值:

我有 Battery Management Studio 寄存器文件、如果您需要它、我可以将其发送到您的电子邮件、因为此网页不允许附加文件。
另一个奇怪的情况是、当我从充电器上拔下电池时、它进入了预充电阶段、我认为由于电池未出现、该阶段应该是无充电阶段。 我可以回答吗?
更新:
问题在于/QON 信号。 它需要上拉为高电平以获得 VSYS 输出、但仅通过插入 VBUS (尚未插入电池)、VSYS
没有输出、那么没有3.3V 电压可以为/QON 引脚提供上拉电源。
为使其工作、需要在 VBUS 存在之前插入电池。 这是真的吗?
另外我把充电电流设为2A、芯片非常热、2分钟就能到达100°C、触发了热调节、所以我把电流降低到500mA、但还是加热到90°C。 这是否正常?
您好、NaN:
/QON 内部上拉。 如果未使用、则保持悬空。 要退出运输模式或强制复位、请拉至低电平。 如果只使用电池或者采用 VBUS 为 VBUS、/QON 由电池供电。
关于热性能、根据数据表效率曲线、效率是多少? VBUS 与 VBAT 之间的差异越大、效率就越差。 IC 应能够处理高达3-3.5A 的电流而不出现热问题。 即使过孔进入内部或底层、VBUS、PMID、SYS、BAT 和 GND 引脚也连接到多大的覆铜区/覆铜/厚的布线? 越多越好。 更改为750kHz 和2.2uH 电感器效率将会更高。
此致、
杰夫