尊敬的团队:
我的客户正在考虑将 TPS25750D 用作 USB PD3.0 100W/20V/5A 灌电流控制器。 他们的产品没有电池。 因此、TPS25750D 需要在电池电量耗尽/无电池情况下启动。 TPS25750数据表会在以下部分中进行介绍。
9.3.2电源管理
9.3.4.4电池电量耗尽通知
我知道 TPS25750由 VBUS 输入供电、在电池电量耗尽启动条件下以及电池电量耗尽标志被清除之前、输入的电压会更高。
电池电量耗尽标志被清除后、TPS25750D 的 VIN_3V3应由应用供电。
Q1:能否使用 LDO (TLV709A33DBVR)来调节 VBUS (5.0V - 20V)提供的 TPS25750D 的 VIN_3V3的3.3V 电压?
当 TPS25750D 用于仅受电方操作时、
Q2:是否可以将 TPS25750D 的 PP5V 引脚和 VBUS 引脚设置为开路? 这些引脚必须悬空?
期待您的意见。
谢谢你。
此致、
二宫幸志