This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25181EVM:BQ25181是否已停产?

Guru**** 1120440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180, BQ25185
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334488/bq25181evm-has-the-bq25181-been-discontinued

器件型号:BQ25181EVM

我一直在等待 BQ25181的发布近18个月。 它已经"预发布"了很长时间、当时"计划于2022年第3季度投入大规模生产"。 但现在产品页面显示404错误、系统无法在器件型号搜索中识别该错误。

它死了吗?

bq25180在 BGA 封装中具有相同的功能、但具有更高的热阻、我担心、当通过5V 输入以1A 电流为耗尽的锂聚合物充电时、它将无法处理功率耗散。

我现在正在开发一个设计-我应该选择其他设计吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Earl、

    是的、BQ25181已停产、但我们仍在努力提供与 BQ25180类似的 QFN 解决方案。 我现在真的不能在时间表上发言。 与此同时、您可能需要查看 BQ25185。 这与 BQ25180、QFN 类似、只是它是一个独立器件。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳