Other Parts Discussed in Thread: LM61495
大家好、
数据表中有这些说明、我有点困惑。

这可以为我们提供0.1伏至15伏的输出电压。 我们可以将偏置引脚连接到输出吗? 如 DS 所述、由于输出电压大于12V、因此我们需要将该引脚连接到 GND。 我们不确定如何使用此器件进行设计。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jimmy:
我不确定这里是什么问题。
请输入我的以上描述。 客户应用是通过调节 DAC 和反馈引脚来提供1V ~15V 的电压。 问题是:如何获得具有 LM61495 Vout 1V~15V 的电路。
引脚说明指出在没有外部电源的情况下将 BIAS 连接至 GND。
此描述适用于12V 以上的输出。 如果输出电压低于12V、 DS 建议连接到外部电路或输出电压。 是这样吗?
只有在没有外部 VOUT VCC 电压且客户将偏置直接绑定到 VDD3V3 (VDD3V3)时才会出现问题,此处的情况并非如此。
只需确保、此电路可以与1V 输出电压或15V 输出电压一起使用。 是这样吗?
请找到我的以上描述作为输入。 客户应用是通过调节 DAC 和反馈引脚来提供1V ~15V 的电压。 问题是:我们如何获得 LM61495 Vout 1V~15V 的电路。
客户使用的电路使1V 至15V 电压正确。 向 FB 注入电流将控制输出电压。 这里不需要额外的电路。 如果您想了解更多详细信息、请阅读应用手册(https://www.ti.com/lit/an/slva861/slva861.pdf)。
请务必确保此电路可与1V 输出电压或15V 输出电压一同使用。 是这样吗?
是的、他们把 BIA 连接到 外部 VDD3V3电源轨正确且正常。 同样、这种连接没有问题、因为它是外部电源。