请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65994AE 主题中讨论的其他器件:TPS65994
尊敬的 TI
默认设置下、TBT Type-C PDO 支持5V/3A
如果我们要在30W 下支持 PDO 5V 9V 12V 15V,我们可以在 TPS65994 GUI 中按如下所示设置它,还是还需要修改原理图?

谢谢你。
骑士。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI
默认设置下、TBT Type-C PDO 支持5V/3A
如果我们要在30W 下支持 PDO 5V 9V 12V 15V,我们可以在 TPS65994 GUI 中按如下所示设置它,还是还需要修改原理图?

谢谢你。
骑士。
尊敬的 Knight:
您可能需要修改原理图、但具体取决于您如何控制提供 USB-C 电源电压的直流/直流转换器
从 USB-C PD 消息的角度而言、这就是您需要做的所有事情。
当我们协商源电压(5、9、15...)时、我们需要通过某种方式与直流/直流转换器进行通信以适当更新电压。 根据系统的管理方式(GPIO、I2C、反馈分频器等)、您可能需要更改硬件。
谢谢。此致、
克里斯