This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28065:扼流圈启动/停止绕组匝数

Guru**** 2814995 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28065, UCC28064EVM-004, UCC28061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333322/ucc28065-choke-start-stop-winding-turns

器件型号:UCC28065
主题中讨论的其他器件: UCC28064EVM-004UCC28061

尊敬的 TI 团队:

我有一个关于绕组扼流圈起始/停止点的问题。

我在 UCC28065的数据表中看到过、扼流圈的启动/停止绕组匝数是这样提到的、点是否实际放置在 ZCD 引脚上?
此外、我想知道如果桥式整流器的电压连接到绕组扼流圈的起点、会发生什么情况?
有什么区别吗?
您能在这里解释一下吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farhad:

    这可能是数据表中的拼写错误。 UCC28064EVM-004 (https://www.ti.com/lit/ug/snvu587a/snvu587a.pdf)的电流检测变压器方向正确。

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    好的、感谢您的澄清、

    但我的问题仍然没有答案!
    如果我们按照数据表放置变压器、会有什么区别?
    我想知道后果吗?
    您是否有任何可以解释 PFC 控制器中变压器点重要性的参考  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管如此、  

    我在一些数据表和应用手册中发现、扼流圈图有所不同、

    请参阅以下内容:

    1. UCC28061数据表


    2.应用手册(8 SLUA959–2019年4月):

     ,  

    3。参考设计(SLUU341B–2008年12月–修订–2009年3月):


    我完全迷路了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farhad:

    更正1: 所讨论的变压器实际上并不是电流检测变压器。 电流检测变压器位于开关节点和 MOSFET 之间。 ZCD 实际上通过一个辅助绕组连接至升压电感器。

    更正2: 这些点很重要、您在上面看到的所有原理图都是正确的。 一种误解是、点表示变压器的启动/停止。 虽然在典型情况下有所不同、但它们并不相同。 这些点仅表示变压器的极性。 只要这些点与升压电感器电流的方向一致、ZCD 就会起作用。 在您所示的所有原理图中、极性正确。 如果您跟踪点相对于 GND 和开关节点的位置、您将看到它们都匹配。

    请参阅下图以使之更清晰:

    此致、

    乔纳森·王