This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:反向模式

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25750, TPS25751, LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329036/tps25750-reverse-mode

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25756TPS25751LM76005

您好论坛、

我们目前正在设计双向充电器、使用 BQ25756充电器和适用于10节串联电池的 TPS25750电力输送控制器。 我们已成功使用不同的充电模式为电池充电、但现在我们正在探索将电池用作充电器可逆的可能性。

这会让我们面临一个问题:是否也可以在拉电流模式下配置 TPS25750、例如、将配置文件设置为20V? 我们有一些双向模式使用示例、但它们始终涉及连接到 PP5V 的单独稳压器。 仅使用 PPHV 即可实现这一目的吗?   在拉电流模式下、它是否需要单独的稳压器?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔下午好

    我要重点介绍我们的新产品 TPS25751。 这是 TPS25750的后续产品。 它是引脚对引脚兼容的、集成了一些新特性、并修复了 TPS25750在与电池充电器配对使用时出现的一些问题。 我们强烈建议所有新 设计使用 TPS25751、而不是 TPS25750。

    要回答您的问题、您需要一个稳压器来为 PP5V 供电、因为它可以为 Type-C 状态机以及 TPS25750的 PD 策略引擎供电。 该答案也适用于 TPS25751。 该 EVM 原理图 提供了我的答案的更多详细信息(该 EVM 可以拉取和灌入电源);图4.3显示了从 VSYS 为 PP5V 供电的功率级原理图。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康纳:

    感谢您的答复、并强调 TPS25751及其新特性和增强功能是 TPS25750的推荐替代器件。

    在您的解释中、我了解到稳压器需要为 PP5V 供电、因为它为 TPS25750和 TPS25751的 Type-C 状态机和 USB PD 策略引擎供电。 我在 EVM 原理图中注意到它使用5V 稳压器(LM76005)、能够提供3A。 我们有兴趣使用 BQ25756的降压-升压功能作为电源来提供5V/3A。 这可行吗? 如果可以、可以使用容量较低的5V 稳压器为状态机供电吗? 您会推荐什么价值?

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TPS25751可与 BQ25756 "开箱即用";使用 TPS25751配置 GUI 时、您将能够选择 BQ25756作为您所需的充电器、并填写一些必要的参数(电池充电电压、电池充电电流、充电终止电流和预充电电流)。

    如果您仅使用5V 合约(与9V、15V 或20V 相反)、那么除了 BQ25756之外、您不需要5V 降压、因为 BQ25756可以配置为输出5V。 如果您想使用其他电压合约、我会使用5V 稳压器。 关于建议、我会推荐 LM76005。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner Gillette:

    感谢您的详细解释。

    我知道 TPS25751提供两条电流路径:一条从 PPHV 流向5A 的 VBUS、另一条从 PPV5流向3A 的 VBUS (如图所示)。 我们的目标是仅利用5A 双向电流路径将其用作拉电流和灌电流。 我们计划将低容量(< 100mA) 5V 稳压器连接到 PPV5并为状态机供电。 这种配置是否可行? 如果是、我认为没有必要在 PPV5中使用5A 稳压器。

    此外、我们目前正在使用 TPS25751作为灌电流器件、并将 PPV5引脚连接到 GND。 状态机是否仅在配置为供电方时才需要 PP5V 上的稳压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于您的第一点、我认为这种配置不存在问题。 如果您正在计划使5V 合同能够提供比低容量稳压器所能提供的更多的电源、请确保您的拉电流 PDO1使用 PP3/PPHV (这些电源路径是相同的:TPS25751在统一命名约定方面做得更好)。

    第二个问题、是的、完全正确。

    此致、

    C·吉莱特