This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25750和 TPS25751不具有软件兼容性、对吗?

Guru**** 2591870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334106/tps25751-tps25750-and-tps25751-are-not-software-compatible-is-it-right

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:TPS25750

您好!

TPS25751硬件与 TPS25750是 P2P 兼容的。但其 TRM 文件中的寄存器映射不同、TPS25750和 TPS25751与软件不兼容、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    是的、它们不是一对一软件兼容。 它们有一些相似之处、TPS25751是 TPS25750的后继产品、但在寄存器映射中有一些不同之处。  不过、一些内核寄存器是相同的、因此可以部分重复使用之前使用 TPS25750进行的设计所做的工作。

    谢谢。此致、

    克里斯