This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:有关未使用引脚的问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334230/bq25672-question-about-unused-pins

器件型号:BQ25672

您好、团队成员:

我的客户询问如何端接未使用的引脚。

您是否建议以下未使用的引脚?

引脚6:D+

针脚7:D-

引脚12:QON

引脚16:TS

引脚24:SDRV

引脚25:SYS

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    请悬空 D+、D-、QON。  SDRV 需要连接1000pF 电容至 GND。  SYS 在对所施加电压进行降额后仍需要其最小电容。  如果 TS 悬空、则充电器报告 TS 故障并阻止充电、直到主机处理器将 IGNORE_TS 位设置为1。  或者、您可以通过硬件禁用 TS 功能、但在 REGN 与 TS 到 GND 之间使用10K/10k 电阻分压器。

    此致、

    杰夫