This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530-Q1:自举电容器电压

Guru**** 2382190 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21530-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331093/ucc21530-q1-boostrap-capacitor-voltage

器件型号:UCC21530-Q1

在我的当前应用中、使用了三相2级逆变器来控制 PMSM。

我正在使用 UCC21530-Q1驱动 SIC MOSFET。 开关频率为20kHz、开关速度在50ns 范围内。

最小和最大占空比为4 / 96%

我们使用自举电容器(1uF)通过10欧姆电阻器+ 1200V 二极管为高侧 MOSFET 供电

我们还 在栅极驱动路径中使用单电源和齐纳二极管的负偏置、如组件数据表中的图9.4所示

我们所面临的被误解:

在第一项测试中、PWM 设置为50%(减去 DT)固定值。 直流母线电压为60V。

如您所见、自举电容器的电压在高频"振荡"中非常稳定。 一切都按预期运行。 15秒后、我们关断栅极驱动器、以了解需要多少时间来消耗自举电容器。

 

自举电容器电压测量

在第二个测试中、我们应用了相同的条件、除了一个。 有人用手来回转动 PMSM 旋转轴。 同样、我们将占空比固定为50%、

 

 自举电容器电压测量

我想知道 我看到的不同值。 在前1.5秒内 、上升和下降速度非常慢。 然后在1.6到2.3s 之间的电压保持恒定、但低于标称值。 最后、从2.5秒到5s、斜升/斜降速度更快、且最低值接近0V。  你有什么想法解释这种行为吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、  

    在用手旋转电机的实验期间、您是否也测量了低侧电压? 如果不是、我建议也测量这个电压、以检查它是否稳定。 请告诉我。  

    此外、如果在电机手动旋转时 HS 通道的输入开启、则栅极将尝试开启。 再加上电机产生的反电动势、可能导致栅极驱动器的自举电压不稳定。  

    薇薇安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您提到低侧时、您是指低压侧 MOSFET 还是低侧 MOSFET?

    此外、如果在电机手动旋转时 HS 通道的输入开启、则栅极将尝试开启。 再加上电机产生的反电动势、可能导致栅极驱动器的自举电压不稳定。  

    HS 通道将在一段时间内开启、但我无法解释您可以在捕获的前1.5秒中看到的"低频率"。 找不到符合逻辑的解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    我们的专家目前不在办公室。 我们将在 EOD 星期一3月4日与您联系。

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastien:  

    我的意思是用于驱动低侧 MOSFET 的 VDD -因为如果该 VDD 不稳定、来自该电压的自举电压也可能不稳定。  

    同时、您能否测量通道的输入/输出? 我希望确保栅极驱动器在干扰下正常工作。  

    谢谢。  

    薇薇安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我们只是重复测量。 已记录自举电压和 VDD、并且电压完全稳定。 我认为 我们遇到了一个 会导致测量不当的大规模问题。

    非常感谢您的支持。

    塞巴斯蒂安

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastien:  

    很高兴知道并感谢您的确认! 现在已解决关闭此主题帖。  

    薇薇安