主题中讨论的其他器件:LM5143
我正在将 LM5143用于10-9V 转换器、并且采用了来自评估板参考的原理图、但没有输出。 我可以看到 VCC 和 VDDA 正确提供5V 电压、EN1和 EN2获得10V 电压。 请查看原理图并针对其不起作用的原因提出解决方案
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 EricLee:
我已经附上了我们在示波器上测量的 HO1和 LO1信号、请参考这些信号并分享您对此的评论。
此致。
您好 Tejendra:
请您发布更清晰的原理图和 BOM 还请您填写电源转换器设计规格的计算器电子表格、以帮助我们缩小潜在原因。
谢谢。
LM5143DESIGN-CALC 计算工具| TI.com
大卫。
尊敬的 EricLee:
我们发现了问题、控制器正在工作、问题在于 dboot 和 fb1。
但存在输出随负载不同而变化等问题。 您能解释一下发生这种情况的原因吗? 我附上了原理图和测试结果。 该变化值大约为700mV。
我们需要使用它来获得10安培。
您好、Eric Lee、
我们得到输出降压转换器在一段时间后突然关闭。 我测得了 IC 和 MOSFET 的温度、它们的温度范围为55摄氏度。 我附上了一个结果表。 美国 没有1显示工作状态、但它将在一段时间后关闭。 可能是什么原因、请为此建议一个解决方案。
此致
美国 否 |
输入电压 |
输出电压 |
负载 |
IC 人体温度 |
IC 引脚温度 |
IC 管脚温度 |
PCB |
HS |
1 |
11.91 |
9.035 |
4.5 |
44.6 |
47.3 |
55.2 |
53.6 |
48.4 |
关断 |
||||||||
2 |
11.92 |
9.043 |
4.5 |
43.7 |
45.9 |
54.6 |
51.2 |
48.7 |
关断 |
尊敬的 David:
同时、我来看看反馈电压。请查看随附的原理图链接并分享您的观察结果。
尊敬的 David:
请浏览链接。有关原理图
https://workdrive.zohoexternal.com/external/fe2f636e965b16df65ca35d9343f9e2d8748d7180bfb1c383c06ce3df8e7ae0f
谢谢 Tejendra
我注意到您尚未填写计算器电子表格、我在上一个主题中请求您填写。 如果您能填写您的要求、以便我可以检查您选择的值、这对我非常有帮助。 另外、您能否还告诉我您正在使用的电感器的器件型号? 这是指向计算器电子表格的链接。
LM5143DESIGN-CALC 计算工具| TI.com
谢谢。
大卫。
尊敬的 David:
请单击计算器电子表格的链接。
https://workdrive.zohoexternal.com/external/63ea8b9b87213eb65e20f89e5e766576c69df229b2224992a4188ce193c18a08
此致
尊敬的 David:
我已附上信号、且已提供链接、请进行检查。
https://workdrive.zohoexternal.com/external/27a063dd02e4c3c082eebaf0b34f84f30b388d64af00c126faa08bc2492cede7
此致
尊敬的 David:
我又附上了一张 HO1信号的图片请与此核对。 这是一个探测问题、很抱歉。 请考虑随附链路中的蓝色信号。 请忽略黄色。
这是上一张幻灯片上 PMEG6002EJ、115 恩特里亚
电感器器件型号- SER1052-152MLC
MOSFET 器件型号- RS6L090BGTB1
https://workdrive.zohoexternal.com/external/da182546116fd63f6f880110e919df5b6b100fef2e0d4d6da180040e42fd5d35
此致