This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在我们的设计中、我们采用 LP2989AIMX-5.0/NOPB。 LP2989的 Error 引脚用于通过逆变器激活电平转换器(这是一个低电平有效引脚)。 但是、出于测试目的、我需要禁用电平转换器。 因此、我要下拉 ERROR 引脚、即使 LP2989的输出处于良好状态也是如此。 我的问题是、误差引脚是用作门控输出、还是用作开路集电极引脚?
嘿、Sowmiya、
该产品具有与我们的集电极开路(也称为漏极开路) PG 引脚类似的拓扑
此致!
朱利耶特