This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62441:与外部时钟同步

Guru**** 2811815 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334163/tps62441-synchronising-to-external-clock

器件型号:TPS62441

尊敬的 e2e:

我想使用 TPS62441、它是一款出色的器件。 我需要 通过向 SYNC 引脚应用外部时钟、使其开关频率精确地与2MHz 同步。

我可以从数据表7.5和7.6中看出这些规格和要求:

  1. FSW 容差与 FSET 到 GND 之间的电阻器是-16%至+17%
  2. F (SYNC)(应用于 SYNC 引脚的同步时钟频率范围)必须至少为 Fsw (由电阻器+/-容差设置)(最高 FSW+20%)

因此、我 需要选择一个 FSET 电阻器、以便最大 Fsw (即+17%)不超过2MHz、这是因为外部时钟必须>= Fsw。

但电阻器设置的 Fsw 容差可以在-16%至+17%的范围内。 此范围超出了 SYNC 频率范围的20%要求。

这些容差要求导致 无需调整 FSET 电阻器即可无法同步到时钟。

我一定是误会,请你帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    感谢您关注 TPS62441器件。

    指定的 f (SYNC)要求是参考 额定电压 fSW 和可与 fSW 容差分开。

    内部开关频率 fSW 必须设置为与外部应用的时钟 f (SYNC)相似的值。 这可以确保、如果外部时钟发生故障、开关频率保持在相同的范围内并且补偿设置仍然有效。

    我建议采用2MHz 或稍低一些的标称 fSW 设计、以用于 f (SYNC)= 2MHz 的用例。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andreas 的解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    此致、

    Andreas。