This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87523-Q1:FET 的上升时间和下降时间&&

Guru**** 1800230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327265/lp87523-q1-rise-time-and-fall-time-of-the-fet-s

器件型号:LP87523-Q1

团队、您好!
您能否分享 FET 的上升时间和下降时间以便计算开关损耗

谢谢、此致
纳加朱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的字段:
    我无法获得您的答案、
    如何在时间周期的帮助下获得上升时间和下降时间。
    这取决于栅极电荷和栅极驱动器。

    您能详细说明一下吗?

    谢谢。
    k. 纳加朱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nagarjuna:

    我现在看到了。 我的道歉,因为我对最初的问题感到困惑。 该信息无法立即获得、因此请给我一些时间来为您查找。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、团队成员:
    您能否提供所需数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nagarjuna:

    我相信我拥有正确的信息、但已经联系管理人员以确保信息正确、并且我能够公开共享信息。  

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nagarjuna:  

     LP8756系列 PMIC 或 LP8752系列 PMIC 的典型上升/下降时间约为1.5ns。  请注意、它还取决于 SW 节点的 PCB 寄生效应、但我提供的值是典型值。  

    对于效率计算、您可以使用我们的 https://www.ti.com/tool/PEET-GUI

    此致、

    J·佩纳宁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juha、
    感谢您提供的信息。