This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74900Q1EVM:短路保护

Guru**** 2532580 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74900Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326756/lm74900q1evm-short-circuit-protection

器件型号:LM74900Q1EVM
主题中讨论的其他器件: LM74900

您好!

我使用 LM74900Q1EVM:
我将 UVLO 重新配置 为输入电压最小值3.3V ->短路保护不正确。 :断路器计时器问题。
我也尝试下载 PSPICE-FOR-TI 软件、但失败了。 我想对其进行仿真。 您能否提供下载链接?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrius:

    感谢您与我们联系!

    您能否详细说明一下您使用 EVM 时面临的问题。

    关于 PSpice for TI、您是否点击了"Request"按钮、然后未能继续?

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:VIN = Vout 3.3V、则输出短路

    TMR -不工作。

    2:VIN = Vout 6.3V、则输出短路


    EWB 板设置:
    R16更改为22.5k

    "关于 PSpice for TI、您是否点击了"Request"按钮、然后无法继续?"
    我没有找到任何下载链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrius:

    我将与我的团队核实短路问题。

    关于 PSpice for TI、您需要使用您的 TI 帐户进行申请并填写表单、然后通过电子邮件接收链接。

    您是否完成了以下过程?

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我做过、但我会再试一次

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrius:

    关于 SCP 触发器、您是否可以在示波器热共享以下信号

    • VIN、VOUT、HGATE、 IOUT
    • VIN、TMR、HGATE、 IOUT

    另外、我与我的团队了解到、LM74900/910还没有可以在 PSpice for TI 中运行的模型。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN、VOUT、HGATE、 IOUT

    3.3V


    6.3V


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN、TMR、HGATE、 IOUT

    3.3V

    6.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrius:

    感谢波形。

    应用短路时的外观、VIN 降至3V 以下、因此 TMR 复位。 由于 VIN 下降、预计会出现该行为。

    添加具有极高值输入电容器会有所帮助。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向输入电压添加了820uF、同样问题

    输入电压为3.3V

    5V 输入电压、820uF

    还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrius

    请进一步将电容值增加约2mF。 想法是不要在短路期间让 VIN 下降而触发 UVLO 或 VS_PORR。

    此外、 对于此特定测试、最好将 UV 直接连接到 VIN 或任何大于0.6V 的设备。 这会禁用 UVLO 功能、从而减少我们的变量。

    此致、

    S·迪尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压电容器2200uF。 UV 直接连接到 VIN

    黄色 Vin、绿色- TMR、橙色-电流

    您是否有任何数据来确认此 IC 适用于3.3V 或5V 应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrius:

    数据表是确认此 IC 工作正常的数据。 我将尝试确定我们是否有任何波形证明在3.3V 和5V 电压下实现该功能。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shiven Dhir、
    正如我们看到的、向 Vin 添加额外的2200u 电容器并没有解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrius:

    我可以调查的是、VIN 下降是导致该行为的唯一明显原因。 控制器至少需要3V 的电压才能正常工作。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VS 电压必须高于3V 还是 VA、还是两者都高于?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrius:

    VS 需要高于3V。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表是确认此 IC 工作正常的数据。 我将尝试确定我们是否有任何波形证明我们在3.3V 和5V 电压下具有此功能。

    有任何信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrius:

    到目前为止、我无法获得波形、我将在下周早些时候自行测试电路板并向您介绍最新情况。 同时、您能帮助我了解以下信息吗:

    此处 VIN 下降、但 HGATE 已下降。 这意味着路径被切断、因此 VIN 不应进一步下降。 为什么会发生这种情况?

    您还可以测量 VS 引脚电压、那么您可以移除 IOUT。 (VIN、VS、TMR、HGATE)

    请在这个时分中分享波形、很容易理解。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN -黄色
    VS -绿色
    TMR -橙色
    HGATE-紫色

    PSU 3.3V、12A

    将 PSU 更改为另一个并设置相同的3.3V 12A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrius:

     我们可以看到器件能够在3.3V 下工作、TMR 引脚工作正常。 这主要是设置问题。 或许可以尝试增大电源的电流限值。

    此致、

    S·迪尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 OCP 限制为5A、
    例如、如果直流/直流转换器将提供最大电流10A、而我要将 LM74900的 OCP 设置为5A、那么它将无法正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrius:

    我们正在处理这一问题。

    感谢您的耐心。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrius:

    我能够在短路保护场景中测试器件。 我发现、由于工作电压非常低并且接近 VS_PORR、当施加硬短路时、电压会进一步下降、而 HGATE 在检测到短路之前关闭、并由于 VS_PORR 而关闭、然后再次唤醒进入短路状态、此周期保持重复。  

    这种行为只是预期行为。  只有当 VS 始终大于 VS_PORR 时、器件才会工作、否则器件将继续复位。

    查看附加的波形。

    e2e.ti.com/.../LM74900-SCP.pptx

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这不能解决我的问题、 我无法将此 IC 用于3.3V 和5V 应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrius:

    在3.3V 等低电压下、可能很难在 VS 上保持电压、在 VS 上添加高电容可能会更有帮助、但在某些情况下也会延迟关断。 对于5V 电压、器件在我们的设置中工作正常、如波形所示。

    在 VS 保持电压是此处的唯一挑战。

    此致、

    S·迪尔