This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088-Q1:TPS61088-Q1的封装问题(RHL0020A)

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332396/tps61088-q1-package-question-for-tps61088-q1-rhl0020a

器件型号:TPS61088-Q1

您好、团队成员:

我的客户有关于 TPS61088-Q1 (RHL0020A)的问题。

1. a 的长度是多少毫米?

2.是 B (0.2)最大值还是典型值?

此致、

铃木千草

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazusa:

    1. a 是20毫米、

    2. b 是典型值。

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。 但是、对于一个、封装尺寸为4.5mm *3.5mm。 20mm 应该是错误的。

    您能再检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazusa:

    抱歉、我犯了个错误。

    尺寸应为0.3mm 至0.5mm、20表示有20个这样的焊盘、包括 水平和垂直焊盘。

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    此外、b 的最大值是多少?

    典型值0.2

    最大值???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazusa:

     我会进一步询问我们的学院有关这个问题。

    我将在获得结果后立即回复。

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazusa:

    最大值可以 高达0.29、就像一个引脚一样。

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于引脚、典型值为0.24mm、我可以理解最大值为0.29mm。

    但是、对于 b。典型值为0.2mm。 您能说明一下0.29是 b 的意思吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazusa:

    我愿意请我们的 PE 回答您的问题。

    此致、

    费格斯