This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:为 PWM 发生器提供高侧保护

Guru**** 2520860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332009/tps2596-highside-protection-for-pwm-generator

器件型号:TPS2596

您好、团队成员:

我是否可以像下图中的高侧开关那样使用 TPS2596?
应用手册: 使用 TI 高侧开关驱动 PWM 负载 表明、高侧开关可用作 PWM 发生器(低侧驱动器)的高侧保护。

PWM 频率将为150kHz、所以 TPS2596的负载将为200mA 最大值为150kHz 脉冲。

此外、电子保险丝和高侧开关之间的一般差异是什么? 您如何选择在不同条件下使用其中的任何一个引脚?


此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuwahara San、

    今天、我将忙于一些基准实验。 我会尝试由爆炸物处理署作答,但请在明日作出答复。  

    很抱歉耽误你的时间。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuwahara San、

    TPS2596无法处理频率为150kHz 的 PWM。 150KHz 的时间周期约为6us、最小上升时间约为70us。  

     

    关于您的 HSS 与 Efuse 问题

    • 电子保险丝用于电源路径的输入侧、HSS 用于负载(输出侧)附近
    • HSS 具有更好的电感负载处理能力。  
    • HSS 具有更好的浪涌电流能力(在您的应用中很重要)

    一般而言、电子保险丝和 HSS 都是开关、但电子保险丝是为非汽车应用量身定制的、HSS 是为汽车应用量身定制的。

    您可以为您的应用创建具有 HSS 和 HSSC 建议的另一个主题吗?

    我随附一份应用报告、其中包含电子保险丝和 HSS/HSSC 的一种说明。  电源开关基础知识(修订版 A)(TI.com)

    如果这对您的疑问做出了解答、请点击"已解决"。

    此致、
    阿鲁什