This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1:CSEN1/2

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334182/tpsf12c1-csen1-2

器件型号:TPSF12C1

您好!

是否有确定 CSEN1/2值的公式?

数据表使用680pF 电容器、但我想检查是否可以使用1000pF 电容器。 如果 CSEN 值增加、会发生什么情况?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    没有确定 CSEN1/2值的公式。 选择680pF 值与内部元件实现理想搭配、从而打造高通滤波器并抑制交流线路频率(50Hz/60Hz)。  可以使用更大的 CSEN 电容器、但在目标频率(100kHz -1MHz)下的插入损耗会下降。