This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:12V 至12V 接近100%占空比要求

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220A, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333051/lm5143-12v-to-12v-near-100-duty-ratio-requirement

器件型号:LM5143
主题中讨论的其他器件:TPS51220A

您好、WV 支持团队:

但是、我的客户经常使用 TPS51220A、其中 TPS51220A 是旧器件、我们将转向新的解决方案。

我们将建议使用 LM5143、但100%占空比要求是客户要求的。

该系统的输入电压为12V 至24V、此处的输出为12V。

因此、它们在12V 条件下会达到100%的占空比要求。

根据最短关断时间、LM5143与 TPS51220A 的160ns 相比为80ns、这意味着在低 Fsw 下运行时、占空比在100kHz 下可达到99%、在300kHz 下可达到97%。

我们希望确保在此条件下、12V 转12V 方案能够达到±5%的输出电压要求?

由于 TPS51220A 的数据表指出它能够达到99%、并且根据数据、LM5143表现更好、所以对于这个应用来说似乎没有问题、对吧?

此致、
戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    TOFF MIN 设置一段时间内的关断时间。  在100kHz 时、周期为10us、因此 Dmax 将为~=(10us-80ns)/10us。   这是可以实现的最大可能占空比。  请注意、此处未考虑 FET 的 RDSon 和电感器的 DCR、因此您需要考虑额外的 IxR 压降。

    请参阅以下文章、了解更多详细信息。

    了解直流/直流降压转换器的输出电压限制

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里强调的 LM (2) 5143 (a)/-Q1系列控制器的一个优势是开关频率在压降时折返、从而将有效占空比提高到接近100%。 当然、就 Vout 实际达到 Vin 的程度而言、高侧 FET Rdson 和电感器 DCR 压降在负载条件下可能仍然很显著。

    --

    时间