This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87523-Q1:调节器:LP87523-Q1中的上限和下限控制

Guru**** 1800230 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87523-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333631/lp87523-q1-reg-roof-and-floor-control-in-lp87523-q1

器件型号:LP87523-Q1

您好、团队成员:
在 LP87523-Q1中 IC 具有内部车顶和地板控制功能、您能否告诉我 它是什么以及它的用途是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nagarjuna:

    顾名思义、这意味着在未启用时输出级别最终达到下限值。 这个用例取决于您的设计、当您可能需要一个次级、较低的电平来为其他可能需要输入的终端器件/组件供电时、该电平可能不再需要或暂时不需要。

    谢谢。
    字段