This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915充电器连接

Guru**** 2384850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333438/bq77915-bq77915-charger-connection

器件型号:BQ77915

我尝试了解 BQ77915的平衡功能。    当我连接  类似的锂聚合物充电器(定制设计或仅 CC/CV 插针充电器)时  

NPB-120-24TB   https://trcelectronics.com/products/mean-well-npb-120-24tb?utm_term=&utm_campaign=Sales-Performance+Max-4&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=9805199880&hsa_cam=21058039387&hsa_grp=&hsa_ad=&hsa_src=x&hsa_tgt=&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAxaCvBhBaEiwAvsLmWLc-1r7zRB7zxJ9hTWeLf8McHotUYb6ct9wuTNq-Ad2sVYph6h6ClBoCUwwQAvD_BwE

更改为5S 锂聚合物电池组。

在 CC 阶段、电流将为2A。   这对内部平衡 FET 上的最大电流(50mA)有何影响?  一切正常吗?   我是否需要使用外部 FET?    请参阅随附的 图像

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    内部平衡电流将由电芯电压、输入电阻器(R_in)的值和内部 FET 的 R_dson 决定。

    平衡电流的计算公式为 V_CELL /(R_in + R_in + R_dson)。 R_dson 的典型值为12欧姆。

    我强烈建议您观看本视频( 链接)了解电池平衡在 bq77915上的工作原理。 基于数据表中的说明、该算法可能会有点令人困惑、而视频中有大量图表可帮助您更好地进行说明。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Max、  我观看了视频并大体上了解了电池平衡。   更具体地说、当实施此电路时、我想了解 CC/CV 充电器与电池组的连接。   如果电池组未满、那么充电器将实现恒流充电、这将"强制"2A 进入电池组(和芯片 FET?)。   在平衡处于活动状态时、额外的电流会流向哪里?  充电器的持续电流是否需要与50mA 的平衡电流相匹配、以防止过热?   谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    充电器提供的电流将流经电池。 启用电池平衡 FET 后、它将在电池周围和通过 IC 转移少量电流(由之前的公式决定)。 这会使电芯的充电速度比其余电芯稍慢、从而使它们能够赶上。 您不需要使充电电流与50mA 电流匹配、只需挑选电阻器即可使内部平衡电流不超过50mA。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你!