主题中讨论的其他器件:TPS25751、
团队、您好!
突出显示的"RR"不应该是"VVVVV"吗?

下表中缺少位8描述:

谢谢、此致、
汉斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Chris、您好!
我注意到 TPS25750和 TPS25751的寄存器长度不同、对吗? 751中的一些地址也消失了。 我的客户已经开始使用 TPS25750进行设计 、因此迁移到751 会导致新的软件开发。
2个问题:
您能否确认 TPS25750寄存器中所有未记录的位都是只可读的、因此写入这些位不会产生任何影响?
您能否在表1-1 (TPS25750 TRM)中确认它应该是 VVV 而不是 RR?
感谢您发送编修。
您好、Hans、
我注意到 TPS25750和 TPS25751的寄存器长度不同,是吗? 751中的一些地址也消失了。 我的客户已经开始使用 TPS25750进行设计 、因此迁移到751 会导致新的软件开发。
一些寄存器已添加、我们删除了对某些寄存器客户不需要的访问。
我懂了。 将来、我们强烈建议使用 TPS25751来进行新设计、因为其器件非常相似、并且751会获得最新的支持、因为它是750的后继产品。
您能否确认 TPS25750寄存器中所有未记录的位都只能读取,因此写入这些位不会产生任何影响,请
对于您展示的特定寄存器、中断寄存器:
INT_EVENT:RO、无关
INT_MASK:RW、只向隐藏位写入0
INT_CLEAR:RW、只向隐藏位写入0
您应该将隐藏位视为与保留位类似。
您能确认在表1-1 (TPS25750 TRM)中它应该是 VVV 而不是 RR 吗?
TPS25750应在扩展消息中报告1 Byete RR 版本。 根据 USB-RR 规范、固件版本是单字节、因此 PD 应该是8位字段 RR。

谢谢。此致、
克里斯