This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:SW 引脚输出占空比已更改。

Guru**** 2511005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333674/lmr16030-sw-pin-output-duty-cycle-changed

器件型号:LMR16030

迪亚尔斯、

  在电感器的底部涂覆塑料后、SW 输出波形的占空比从25%降至5%、从而产生热量;

客户的电源用在多种产品中。 在一个产品中、电感的底部将涂覆塑料、以防止电感下降。 大约50% SW 引脚的输出占空比会变得更小、从而导致 IC 发热。  在电感器重新焊接并取下底部塑料后、SW 输出正常;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送编修。  听起来电感器会由于温度升高而失去电感。  塑料涂层会形成热屏障以冷却电感器。  您可以更改为能够将其电感保持在高温下的电感器、或者找到使电感器冷却的方法。  

    希望这一点得到澄清。

    谢谢。

    友好