This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:LM5023

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333649/lm5023-lm5023

器件型号:LM5023

您好!

我尝试使用 lm5023设计一款反激式转换器、具体规格如下:

VIN = 500 - 750V

VOUT= 5V、5A

但是、当我在 webench 电源设计器中输入这些参数时、会发现由于某些原因无法创建设计。 我只能使用40V 的最小输入电压对设计进行仿真。上述器件是否可以满足我的设计规格?