This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:达到终止电流时、充电器不会停止充电

Guru**** 2523250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333742/bq24074-charger-does-not-stop-charging-when-the-terminate-current-is-reached

器件型号:BQ24074

大家好、我对针对应用设计的充电器电路感到非常头疼。 该电路 如下面的电路所示。

电池达到4.4V、充电电流会降至低至30mA (甚至更低)而不会停止充电。

我试图:

  • 将术语改为10k;
  • 删除 Rterm。
  • 将 TMR 连接到 GND
  • 短接电流传感器和扼流圈以降低阻抗。
  • 添加一个 与 C2并联的4.7uF 电容(接近 BQ)。

非常感谢任何建议。