This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV751:TLV751180330PDSQR

Guru**** 2501405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333689/tlv751-tlv751180330pdsqr

器件型号:TLV751

尊敬的团队:

我们可以将 TLV751180330PDSQR 用于1.8V 和3.3V

输入电压= 3.4V

Vout1=1.8V Iout1= 20mA

Vout2=3.3V 88mA 72mA

您是否会 为该应用推荐 TLV751180330PDSQR (关于压降电压)?

您可以为该应用推荐任何其他 LDO 吗?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这仍然应该起作用、Vout2的输出电流足够低、可实现更严格的 Vin-Vout.  在88mA、Vout =3.3V 时、即使在高温下、压差规格也约为35mV。

    请参阅数据表中的以下图形、该图描述了 Vout=3.3V 时 TLV751过流的压降:

    此致、

    安德烈斯