This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:Reg- LM5157未加密.lib 文件(LT SPICE 模型)

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257298/lm5157-reg--lm5157-unencrypted-lib-file-lt-spice-model

器件型号:LM5157

尊敬的 TI 团队:

         请 为 LT SPICE 仿真提供 LM5157未加密的 SPICE 模型文件。  

此致、

什里拉姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiriam:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    为了提供未加密模型、我们需要与客户签订 NDA。

    如果您仍需要保密协议或已经签订了保密协议、请与 TI 的技术销售或现场应用联系人联系、并申请未加密模型。
    然后我们可以准备所有文件并将其发送给您。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

       我们已与 TI 签订了有效的 NDA、请与您的团队核实、并为 LM5157提供未加密的 SPICE 模型文件。

    此致、

    什里拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiriam:

    请联系技术销售或现场应用团队或 曾经用于设置 NDA 并向其申请此模型的联系人。

    我们无法通过此论坛共享未加密模型。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

        感谢您提供的信息、我与 TI 的应用工程师进行了联系。

    此致

    Shriram J