This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:为什么 UCC28051拓扑只在器件产品文件夹"Boost"中?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28051, UCC28050, UCC28811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257417/ucc28051-why-is-ucc28051-topology-in-the-device-product-folder-boost-only

器件型号:UCC28051
主题中讨论的其他器件: UCC28050UCC28811

大家好!

我的一位客户有一 个问题、如下所示。

请你给我答复吗?

问:为什么 UCC28051拓扑在器件产品文件夹"Boost"中只出现?
   我可以在文件夹中看到反激式参考设计。

  我还认为 UCC28050是 UCC28051系列器件。 器件的反激式参考设计更多。
  但 UCC28050拓扑仅是"升压"拓扑。 原因是什么?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nakai-San:

     PFC 控制器通常是升压拓扑。 我们拥有 PMP9730等参考设计 、此类设计使用客户变压器来实现单级 PFC/反激式转换器。 UCC28050是该系列中的第一个器件、最新的是 UCC28056。 这些都应该可以配置为单级 PFC 反激、但这不是其原始设计意图。

    我希望这有助于澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    非常感谢您的答复。
    我明白你所写的。

    我可以问您一个额外的问题、如下所示。
    如果我应在另一个 E2E 主题上提问、请告知我。

    问:我理解 UCC28051和 UCC28811通过以下 E2E 主题使用相同的芯片。

       https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099611/ucc28051-the-way-to-use-ucc28051-instead-of-ucc28811?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ucc28051

       如果 由于交货周期长而无法提供 UCC28051、那么  UCC28811是否可用于采用 UCC28051的反激式或 SEPIC 电路?

    再次感谢大家、此致、
    和也。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和屋山:

    可以。 这两个芯片可以互换使用。

    我希望这可以回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    非常感谢您的答复。

    我可以再问一个问题吗?

    UCC28811产品文件夹指出该器件可应用于 升压、降压、反激、PFC 控制器、SEPIC 拓扑。
    https://www.ti.com/product/UCC28811

    我认为 UCC28051可以 应用于同一种拓扑。
    我认为是正确的吗?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuysa-San:

    是的、您的想法是正确的。